RSS  |  Glossario  |  Contatti |  English  |  Cerca nel sito

  Group
  Corporate Site
Il Gruppo Prysmian
Soluzioni per il tuo Business
Investor Relations
Lavora con Noi
Comunicazione e Media
Home    Il Gruppo Prysmian: C.S.R.    Salute, Sicurezza e Ambiente
Un leader mondiale
C.S.R.
Salute, Sicurezza e Ambiente
Bilancio ambientale
Responsabilità sociale
Principali dati finanziari
Knowledge, technology, solutions
Ricerca e Sviluppo
Management & Organization
Struttura Organizzativa
Governance
Da Pirelli Cavi a Prysmian: la nostra storia
Eventi

Salute, Sicurezza e Ambiente

Carrying out ideas for a sustainable and environmentally friendly business
La gestione del proprio business in coerenza con i valori della sostenibilità ambientale rappresenta per il Gruppo non solo un impegno etico, ma un fattore strategico per la stessa competitività dell’azienda. Nell’ambito delle proprie attività, Prysmian è costantemente impegnata nell’implementazione di processi manageriali e produttivi ispirati al miglioramento della sostenibilità ambientale e della sicurezza sul lavoro, coerentemente con le fondamenta della propria politica HSE (Salute, Sicurezza, Ambiente), sotto riportata. Le direttrici di questa politica, approvata e sottoscritta dall’Amministratore Delegato, trovano concreta applicazione in diversi ambiti, tra cui: certificazioni, investimenti e innovazione di prodotto. A livello direzionale, l’Environmental and Safety Committee (ESC) ha il compito di acquisire, attraverso la funzione Health, Safety and Environment (HSE), gli elementi necessari all’analisi e valutazione delle attività e dei sistemi adottati per la gestione ambientale e della salute e sicurezza a livello di Gruppo, con particolare riferimento alla definizione degli obiettivi, alle eventuali modifiche e alle opportunità di miglioramento.

L’impegno di Prysmian per l’ambiente
L’azione manageriale del Gruppo in campo ambientale si dipana in tutte le fasi di business, dalla definizione delle strategie allo sviluppo dei processi produttivi, fino alla realizzazione dei propri prodotti.

  • Prysmian promuove presso ciascun sito industriale e ciascuna società del Gruppo l’adozione di un sistema di gestione ambientale certificato che garantisce il monitoraggio costante delle attività, e si pone continui obiettivi e target di miglioramento.
  • I prodotti Prysmian vengono progettati e realizzati conformemente agli standard internazionali di settore con l’obiettivo di ottemperare alle prescrizioni vigenti volte a migliorare le prestazioni ambientali, diminuire l’utilizzo di sostanze pericolose e ridurre l’inquinamento.
  • Prysmian si impegna ad applicare le migliori tecnologie disponibili per ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti e a ricercare sempre nuove soluzioni allo scopo di massimizzarne l’e fficienza sotto il profilo tecnico e ambientale
  • Prysmian si impegna a minimizzare la produzione di rifiuti e a favorire la riciclabilità dei materiali.
  • Prysmian implementa attività di formazione e informazione sui temi dell’ambiente, coivolgendo tutti i livelli dell’organizzazione nell’applicazione delle procedure operative e delle regole atte ad assicurare la protezione dell’integrità e della salvaguardia dell’ambiente e del territorio
ISO 14001 and OHSAS 18001 Certifications
La certificazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo lo standard ISO 14001, unitamente a quella per la gestione della sicurezza del lavoro e della tutela della salute OHSAS 18001, dà luogo a un sistema integrato ambiente/sicurezza in grado da un lato di controllare e ridurre gli impatti ambientali dei processi, dall’altro di assicurare un elevato livello di sicurezza per i propri lavoratori. Alla fine del 2009, tutti gli stabilimenti già certificati ISO 14001 (circa l’80% delle unità operative) hanno mantenuto questo status. Il programma di certificazione è stato riconfermato con l’obiettivo di estendere ulteriormente la certificazione dell’SGA, tenendo conto delle eventuali nuove acquisizioni, dismissioni o mutamenti nella suddivisione di unità operative già esistenti. Con riferimento allo standard OHSAS 18001, è attualmente in corso di implementazione l’obiettivo, stabilito a livello Corporate dall’ESC, di certificare le unità operative italiane. Attualmente oltre il 25% degli stabilimenti Prysmian in tutto il mondo dispone di questa certificazione, percentuale che include le unità operative certificate nel corso del 2009.

Investimenti ambientali
Gli investimenti ambientali sono di fondamentale importanza nell’ottica di una gestione volta al miglioramento continuo, alla prevenzione di incidenti e al mantenimento di adeguati standard ambientali. Nella realtà Prysmian, gli investimenti possono scaturire:
  • dall’attuazione degli obiettivi di miglioramento proposti dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in ottemperanza, tra l’altro, ai requisiti dello standard ISO 14001;
  • dalla gestione operativa quotidiana (es.: lavori di manutenzione ai sistemi di filtraggio, smaltimento rifiuti, costi per le analisi ambientali, ecc.);
  • dall’osservanza di nuove leggi o da richieste specifiche dell’Autorità.
Nel corso del 2009 sono stati effettuati investimenti in Ambiente e Sicurezza per un totale di circa Euro 3 milioni.

  Fase di messa in guaina del cavo P-Laser presso lo stabilimento di Pignataro Maggiore
Fase di messa in guaina del cavo P-Laser presso lo stabilimento di Pignataro Maggiore



I cavi prysmian per un’energia più pulita
La gestione del proprio business in coerenza con i valori della sostenibilità ambientale rappresenta per il Gruppo non solo un impegno etico, ma un fattore strategico per la stessa competitività dell’azienda. Prysmian è costantemente impegnata da un lato nell’implementazione di processi manageriali e produttivi ispirati al miglioramento della sostenibilità ambientale delle proprie attività, dall’altro nello sviluppo di prodotti sempre più eco-sostenibili.

Sistemi terrestri per la trasmissione di energia
Il Gruppo progetta, produce e installa cavi e sistemi di alta e altissima tensione per la trasmissione di energia direttamente dalle centrali elettriche alle reti di distribuzione primaria.M
L’impegno volto allo sviluppo di soluzioni integrate ad elevata tecnologia con caratteristiche che ne limitino sempre più l’impatto ambientale ha radici lontane della storia di Prysmian: nel corso degli anni la strategia di prodotto del Gruppo identificata nel marchio Ecology Line ha portato alla riduzione, e dove possibile all’eliminazione, del piombo tradizionalmente utilizzato nelle mescole di isolamento,per il rivestimento dei cavi e nella schermatura metallica.
Nell’ambito dei cavi di alta tensione l’impiego del piombo, particolarmente pesante e difficile da smaltire, ha progressivamente ceduto il passo all’alluminio, più leggero ed eco-compatibile, nonché dotato di eccellenti qualità tecniche in termini di conducibilità elettrica. I cavi Prysmian di ultima generazione Smooth Welded Aluminum Sheet rispondono ai principali standard ambientali riconosciuti a livello internazionale, tra cui la certificazione per la gestione ambientale ISO 14001.

Sistemi sottomarini per la trasmissione di energia
I cavi Prysmian con isolamento estruso per trasmissione di energia in corrente continua, utilizzati per coprire distanze molto lunghe come nel caso dei sistemi sottomarini, generano significativi vantaggi ambientali. Il settore dei sistemi sottomarini vede il Gruppo protagonista in numerosi progetti strategici, molti dei quali legati alle energie rinnovabili. Cavi sottomarini ad altissima tecnologia trasportano energia dai più grandi parchi eolici offshore del mondo fino ai luoghi dove l’energia viene consumata, garantendo il collegamento tra le torri che costituiscono il parco eolico, così come la connessione del parco eolico stesso con la rete di trasmissione primaria. In questo modo Prysmian si pone come partner di riferimento sia per le imprese che operano nella costruzione degli impianti di generazione, sia per le utilities e i gestori di rete che si occupano della trasmissione e distribuzione dell’energia.

Cavi e sistemi per la distribuzione di energia
Nel campo della distribuzione di energia, Prysmian realizza cavi di media tensione per il collegamento di immobili alle reti di distribuzione primaria e cavi a bassa tensione per la distribuzione di energia e il cablaggio degli edifici. L’impegno di Prysmian per la sostenibilità ambientale ha la sua punta d’eccellenza nella tecnologia P-Laser messa a punto dai ricercatori del Gruppo, che rappresenta un’innovazione rilevante nei cavi di media tensione per la distribuzione di energia destinati al mondo delle utilities. Il cavo realizzato con questa tecnologia dispone di un sistema di isolamento basato su materiali termoplastici ad elevata prestazione (HPTE) completamente riciclabili ed è in grado di sostituire i tradizionali cavi in polietilene reticolato (XLPE).
La nuova tecnologia adottata da Prysmian permette inoltre un processo produttivo più snello di quello ordinario in quanto consente di realizzare il cavo su un’unica linea produttiva ininterrotta, riducendo così significativamente gli alti consumi di energia di processi alternativi.

Cavi per le costruzioni
PPrysmian produce un’ampia gamma di cavi di bassa tensione per la distribuzione di energia verso e all’interno di strutture residenziali e non residenziali. Particolare attenzione in termini di sviluppo e innovazione è dedicata ai cavi ad elevate prestazioni come i cavi Low Smoke Zero Halogen (LS0H), che vengono utilizzati nelle applicazioni in cui è necessario garantire specifiche condizioni di sicurezza: in caso di incendio, infatti, questo prodotto garantisce non solo la limitazione della propagazione del fuoco, ma anche una notevole riduzione delle emissioni di fumo, gas acidi e gas tossici. Inoltre i cavi LS0H, quando vengono bruciati a fine esercizio, non inquinano e non necessitano di specifici interventi, né di detergenti per ripulire. Il Gruppo è costantemente impegnato, sia nelle sedi europee sia presso le autorità nazionali, per la messa a punto di regolamenti attuativi della Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) per l’ adozione obbligatoria dei cavi Low Fire-Hazard nei luoghi a maggior rischio di incendio.

Cavi per applicazioni industriali
L’ampia gamma di prodotti Prysmian trova applicazione nei più diversi settori industriali, tra cui Oil&Gas, Trasporti, Infrastrutture, Industria Mineraria ed Energie Rinnovabili. Nel settore Oil&Gas, in particolare, il Gruppo offre soluzioni sia per l’impiego nelle attività di ricerca e raffinazione di idrocarburi, sia per le attività a valle della esplorazione e produzione. I cavi installati in contesti produttivi estremi come questi sono esposti all’attacco di diverse sostanze chimiche, come idrocarburi, solventi, acidi, basi, e venivano tradizionalmente protetti con una guaina in piombo che presentava criticità dal punto di vista ambientale. La risposta di Prysmian al problema ha portato alla realizzazione dei prodotti “Drylam” in cui la protezione viene garantita da un particolare schermo. Con riferimento alle energie rinnovabili, in aggiunta ai cavi sottomarini che trovano applicazione nei parchi eolici offshore Prysmian offre alle aziende specializzate nella costruzione di questi impianti, così come di quelli onshore, prodotti che assicurano il controllo e la trasmissione della potenza generata dalla rotazione delle pale: si tratta di cavi di cruciale importanza che devono assicurare il corretto funzionamento anche nelle condizioni più critiche nelle quali trovano impiego.
Accanto all’attività nel settore eolico, Prysmian è anche attiva nella fornitura di soluzioni integrate, cavo e connettore, per la realizzazione di parchi di generazione di energia solare di grande superficie e potenza. Anche in questo settore di applicazione Prysmian dispone di una tecnologia proprietaria che consente la realizzazione di cavi e componenti con caratteristiche allineate alle più stringenti normative di prestazioni, durata, sicurezza e rispetto dell’ambiente.
In addition to its activities in the wind sector, Prysmian is active in supplying integrated cable and connector solutions for large scale and high power generation capacity photovoltaic plants. Prysmian has proprietary technology in this sector as well, allowing it to produce cables and parts that comply with the strictest performance standars, duration, safety and respect for the environment.

Cavi telecom
Partner dei principali operatori di telecomunicazioni nel mondo, Prysmian è attiva nella produzione e commercializzazione di un’ampia gamma di cavi in fibra ottica e cavi in rame per telecomunicazioni, adatti a tutti i tipi di applicazioni per la trasmissione di voce, video e dati. Anche nei prodotti che hanno questa tipologia di applicazione l’impegno del Gruppo si traduce in soluzioni sostenibili.
I cavi in fibra ottica “micromodulo” sono ad esempio in grado di utilizzare quantità di materiali decisamente inferiori alle precedenti (un km di cavo da 144 fibre pesa 110 kg rispetto ai 190 kg un tempo necessari), richiedendo un minor fabbisogno di materie prime e comportando pertanto un ridotto impatto ambientale rispetto alle soluzioni tradizionali.

Politica HSE Prysmian (Salute, Sicurezza, Ambiente) (PDF)

 

Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |   Dati Sociali  |  Copyright © 2009 All rights reserved.