Home    Il Gruppo Prysmian: Knowledge, technology, solutions    Energy business
Un leader mondiale
C.S.R.
Principali dati finanziari
Knowledge, technology, solutions
Energy business
Telecom business
Ricerca e Sviluppo
Qualità
Executive Management
Governance
Da Pirelli Cavi a Prysmian: la nostra storia
Eventi

Soluzioni innovative per la trasmissione e la distribuzione di energia

Prysmian progetta, produce, distribuisce e installa un’ampia gamma di cavi e sistemi per la trasmissione e la distribuzione dell’energia a bassa, media, alta e altissima tensione per applicazioni terrestri e sottomarine e per speciali applicazioni industriali, corredati da un ampio range di accessori.


Utilities
Sistemi per la trasmissione di energia.
Prysmian progetta, produce e installa cavi e sistemi ad alta e altissima tensione per la trasmissione di energia direttamente dalle centrali elettriche alle reti di distribuzione primaria. Questa area di business è focalizzata principalmente sulla realizzazione di soluzioni “chiavi in mano”, personalizzate per soddisfare le esigenze dei Clienti. I prodotti di questa area di business includono cavi isolati con carta impregnata di olio o miscela utilizzati per tensioni fino a 1100 kV e cavi isolamento a base di polimeri estrusi per tensioni inferiori ai 500 kV. I prodotti per la trasmissione di energia ad altissima e ad alta tensione di Prysmian sono altamente personalizzati e con elevato contenuto tecnologico. Quest’area di business offre inoltre ai propri Clienti servizi di installazione e di post-installazione, nonché servizi di gestione e di manutenzione delle reti, tra cui il monitoraggio della performance della rete, la riparazione e la manutenzione dei cavi di interconnessione e i servizi di emergenza, tra cui il ripristino in caso di danneggiamenti.
Sistemi sottomarini per la trasmissione e la distribuzione di energia.
Prysmian progetta, produce e installa sistemi sottomarini “chiavi in mano” per la trasmissione e per la distribuzione di energia. Il Gruppo, avvalendosi di specifiche tecnologie per la trasmissione e la distribuzione di energia in ambiente sottomarino, ha sviluppato cavi ed accessori con tecnologie di proprietà esclusiva che possono essere installati fino ad una profondità di 2.000 metri. L’offerta di prodotti all’interno di questa linea di business comprende diverse tipologie di isolamento: cavi ad isolante
stratificato costituito da carta impregnata da olio o miscela per collegamenti fino a 500 kV in corrente alternata e continua; cavi con isolante polimerico estruso per collegamenti fino a 400 kV in corrente alternata e 300 kV in corrente continua. L’installazione, la progettazione e i servizi prestati rivestono una particolare importanza nell’ambito di questa area di business. In particolare, per l’installazione Prysmian dispone della Giulio Verne, nave posacavi tra le più grandi e tecnologicamente avanzate esistenti al mondo.
Guarda il Video Basslink

Guarda il Video Neptune
Cavi e sistemi per la distribuzione di energia.
Nel campo dei cavi e sistemi per la distribuzione di energia, Prysmian produce cavi e sistemi a media tensione per il collegamento di immobili industriali e/o civili alle reti di distribuzione primaria e cavi e sistemi a bassa tensione per la distribuzione di energia e il cablaggio degli edifici. Tutti i prodotti Prysmian di questa area di business sono conformi agli standard internazionali per quanto riguarda la capacità di isolamento, resistenza al fuoco, le emissioni di fumi e il contenuto di alogeni.
Accessori e componenti di rete.
Prysmian produce inoltre componenti quali giunti e terminazioni per cavi a bassa, media, alta e altissima tensione nonchè accessori per collegare i cavi tra loro e con altri equipaggiamenti di rete adatti per applicazioni industriali, edilizie e infrastrutturali, così come applicazioni per la trasmissione e distribuzione di energia. In particolare, i componenti di rete utilizzati nelle applicazioni ad alta tensione sono progettati sulla base delle specifiche esigenze dei clienti.

Trade & Installers
Prysmian produce un’ampia gamma di cavi a bassa tensione, sia rigidi che flessibili per la distribuzione di energia verso e all’interno di strutture residenziali e non residenziali, in ottemperanza alle normative internazionali. Particolare attenzione in termini di sviluppo prodotto e innovazione è dedicata ai cavi ad elevate prestazioni come i cavi Fire Resistant e Low Smoke Zero Halogen, che vengono utilizzati in tutte quelle applicazioni dove è necessario garantire specifiche condizioni di sicurezza: in caso di incendio i cavi Fire Resistant sono resistenti al fuoco e i cavi Low Smoke Zero Halogen producono una bassa emissione di gas tossici e fumo.


Industrial  
L’ampia gamma di prodotti Prysmian sviluppati specificamente per il mercato Industrial, si caratterizza per l'elevato livello di personalizzazione delle soluzioni. I cavi Prysmian trovano applicazione nei più diversi settori industriali, tra cui: Oil&Gas, Trasporti, Infrastrutture, Industria Mineraria ed Energie Rinnovabili. Ai propri clienti, tra cui gruppi industriali e OEM (Original Equipment Manufacturer) tra i leader a livello mondiale come ABB, AKER, Alstom, SNCF, Petrobras, Peugeot-Citroen, Renault, Siemens, Valeo, Prysmian offre soluzioni di cablaggio integrate e a elevato valore aggiunto, personalizzabili in funzione delle specifiche esigenze.
Nel settore Oil&Gas, in particolare, Prysmian offre soluzioni sia per l’impiego nelle attività di ricerca e raffinazione di idrocarburi, sia per le attività a valle della esplorazione e produzione. La gamma quindi comprende cavi di bassa e media tensione, di potenza e strumentazione e controllo fino a cavi ombelicali multifunzionali, per il trasporto di energia, telecomunicazioni, fluidi e prodotti chimici nel collegamento di fonti e collettori sottomarini a piattaforme di unità FPSO (Floating, Production, Storage e Offloading).
Nel settore dei trasporti la gamma di cavi Prysmian trova impiego nella costruzione di treni, navi e nell'industria automobilistica; nelle infrastrutture i principali campi applicativi sono nel settore ferroviario, portuale e aeroportuale. Nella gamma sono compresi anche cavi per l'industria mineraria e cavi per applicazioni legate a fonti di energia rinnovabile. Prysmian è inoltre attiva anche nel settore dei cavi per applicazioni militari e per centrali di produzione di energia nucleare, cavi in grado di resistere ai più elevati livelli di radiazione.



Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 15 04 2010