|
|
|
 |
Partner dei leader mondiali delle telecomunicazioniPartner dei principali operatori di telecomunicazioni nel mondo, Prysmian è
attiva nella produzione e commercializzazione di un’ampia gamma di cavi in fibra ottica e cavi in
rame per le telecomunicazioni, adatti a tutti i tipi di applicazioni per la trasmissione di voce,
video e dati. Prysmian produce inoltre componenti e accessori di connettività.
Fibre ottiche
Prysmian è uno dei produttori leader dell'elemento fondamentale nella
costruzione di tutti i tipi di cavi ottici: la fibra ottica. Con una storia nella produzione di
fibre che risale al 1982, Prysmian è in grado di utilizzare tutte e tre le principali tecnologie
impiegate in questo processo: OVD (Deposizione Esterna Longitudinale da fase Vapore), MCVD
(Deposizione Interna Modificata da fase Vapore) e VAD (Deposizione Assiale da fase Vapore). La
Società produce una gamma completa di fibre che include fibre per la lunga distanza, per gli anelli
metropolitani, con un basso picco dell'acqua, a diametro ridotto ed insensibili alla piegatura -
ultimo arrivo nella famiglia delle fibre. Le fibre sono prodotte secondo i più elevati livelli di
controllo della qualità e strettamente in accordo agli standard internazionali ITU. Con un centro
d'eccellenza per le fibre a Battipaglia (Italia) ed un totale di 3 centri di produzione nel mondo,
Prysmian è realmente un leader globale in questa tecnologia altamente specializzata.
Cavi ottici
Le fibre ottiche sono utilizzate nella produzione di un'ampia gamma di cavi
ottici, a partire da costruzioni ad una sola fibra fino ad arrivare a cavi che contengono 1.728
fibre. I cavi ottici oggi sono utilizzati in una varietà di ambienti anche di difficile accesso.
Possono essere tirati (o soffiati) in condotti, interrati direttamente sotto terra o sospesi su
sistemi aerei quali pali telegrafici o torri di trasmissione dell'elettricità. I cavi vengono anche
installati in gallerie stradali o ferroviarie ed all'interCavi rameno di vari edifici dove devono
mostrare specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco. Inoltre i cavi possono essere
installati persino nelle reti del gas e fognarie. Prysmian ha disegni di cavi studiati apposta per
venire incontro a tutte queste esigenze, incluse tecnologie quali le funi di guardia contenenti
fibre ottiche (OPGW), Rapier (easy break-out), Zephyr (mini cavi per installazione tramite
soffiaggio), Airbag (cavi dielettrici interrati direttamente) e molti altri.
Cavi rame
Prysmian produce un’ampia gamma di cavi in rame per soluzioni di cablaggio
interrate, aeree e di edifici residenziali e commerciali. I cavi in rame Prysmian sono progettati
con caratteristiche di alta trasmissione, basse interferenze e compatibilità elettromagnetica, e
soddisfano i principali standards e specifiche internazionali. Prysmian è in grado di offrire cavi
con prestazioni particolari, quali l'assenza di emissioni alogene, la bassa emissione di fumi e gas
tossici e la non-propagazione degli incendi. Il portafoglio prodotti comprende una vasta gamma di
cavi in rame con capacità diverse (da 2 a 2.400 coppie), tra cui i cavi xDSL per l'accesso alla
banda larga.
Accessori
Prysmian fornisce una gamma completa di prodotti per la connettività passiva denominati col
marchio OAsys. Questi prodotti soddisfano tutte le necessità di gestione dei cavi, per qualunque
tipo di rete, incluse installazioni aeree e sotterranee, così come cablaggio in uffici centrali,
centraline telefoniche ed edifici del cliente.
FTTH (Fibre To The Home)
La crescente domanda da parte dei clienti per una maggiore larghezza di banda ha fatto in
modo che la fibra ottica arrivasse più vicino al cliente finale, avendo come ultimo obiettivo il
Fibre to the Home (FTTH). Prysmian è estremamente attiva in questo settore del mercato in rapida
crescita, con un approccio al sistema basato sulla combinazione di tecnologie esistenti - come il
sistema a fibre soffiate Sirocco - e soluzioni innovative come il cavo pre-connettorizzato
Quickdraw ed il nuovo sistema VertiCasaTM, che rappresenta un modo efficiente di portare le fibre
in edifici a sviluppo elevato ed in edifici ad alta densità abitativa. Molti dei cavi usati nei
sistemi FTTH utilizzano la fibra ottica Prysmian insensibile alla piegatura CasaLightTM, che è
stata sviluppata specificamente per questa applicazione.
|
|
|
 |