Home    Il Gruppo Prysmian: Ricerca e Sviluppo    Innovare per competere
Un leader mondiale
C.S.R.
Principali dati finanziari
Knowledge, technology, solutions
Ricerca e Sviluppo
Innovare per competere
Fire Safety
Qualità
Executive Management
Governance
Da Pirelli Cavi a Prysmian: la nostra storia
Eventi

Innovare per competere

Innovare per competere al fianco dei propri Clienti. Nel corso degli ultimi anni, Prysmian ha immesso sul mercato nuove tecnologie, prodotti e processi, che rappresentano un punto di riferimento nel settore nei cavi energia e in quello dei cavi per le telecomunicazioni.
2_1
Energy
Mescole LS0H (Afumex™) con funzione di isolanti e di rivestimento;
Cavi lead-free per l’area Industrial, realizzati impiegando l’innovativa tecnologia airbag, che, utilizzata in associazione a nastri laminati in alluminio, sostituisce le tradizionali guaine di piombo nel fornire una maggiore protezione contro sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali difficili;
Cavi extraflessibili per applicazioni speciali nell’area Industrial, in particolare per le attrezzature mobili
Tecnologia Optopower System: cavi terrestri ad alta e altissima tensione utilizzati nell’area Utilities, che incorporano cavi in fibra ottica per monitorare diversi parametri della rete (inclusa la temperatura).




Telecom
5.2_1
CasaLight™ : fibra che assicura elevate prestazioni in condizioni estreme di curvatura, progettata specificamente per applicazioni FTTH;
Verticasa™ : sistema che consente di collocare efficacemente le fibre negli edifici e in unità abitative multiple;
• Cavi telecom ad alta frequenza ADSL++ (20-30 MHz) e VDSL (superiori a 60 MHz) impiegati all’interno di centrali di smistamento e per la rete esterna (ultimo miglio);
Tecnologia Dry: cavi ottici nei quali i lubrificanti gelatinosi normalmente utilizzati per evitare che il cavo si deteriori sono eliminati permettendo una riduzione dei tempi di installazione;
Cavi ottici OPGW per linee aeree in tecnologia FiAlt (Fiber in Alluminium Tube), che permettono di ridurre il peso e le dimensioni dei cavi OPGW.
Cavi ottici per linee aeree in tecnologia FiAlt (Fiber in Alluminium Tube), che permette di ridurre il peso e le dimensioni dei cavi OPGW.



P-Laser: una tecnologia innovativa per il settore
p_laser_schema
Prysmian ha compiuto significativi passi avanti nello sviluppo della tecnologia P-Laser: una innovazione di grande importanza a disposizione delle utilities per la distribuzione di energia. Sotto il profilo tecnico, il P-Laser consiste in un sistema di isolamento basato su materiali termoplastici, che permette un processo produttivo più competitivo in quanto consente di produrre il cavo in un'unica linea produttiva ininterrotta, riducendo così significativamente i tempi di esecuzione della fabbrica. Il cavo P-Laser di Prysmian utilizza un composto di elastomero termoplastico ad elevata prestazione (HPTE) sviluppato nei laboratori R&D di Prysmian e protetto da brevetto. Il cavo P-Laser può essere prodotto anche secondo diversi requisiti di configurazione della protezione della schermatura metallica e della guaina esterna. Tra i vantaggi offerti da P-Laser, oltre alla possibilità di avere un'architettura più compatta e alla compatibilità con i cavi e gli accessori convenzionali, è anche di fondamentale importanza la caratteristica di completa riciclabilità dei materiali: la possibilità di scegliere i cavi P-Laser rappresenta dunque una opportunità per le utilities sempre più impegnate nella sostenibilità ambientale delle loro strategie di sviluppo. Nel corso del 2008 è stata messa a punto la fase di industrializzazione il 2011 ha visto il raggiungimento da parte del Gruppo di un'importnate traguardo, i 10.000 km di cavo media tensione P-Laser prodotti nello stabilimento italiano di PM. P-Laser ha già ricevuto la certificazione IMQ in Italia ed è già stato approvato ed adottato dalle principali utility italiane.
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 08 07 2011