Salute, Sicurezza e Ambiente
Prysmian per l’ambiente
La gestione del proprio business in coerenza con i valori della sostenibilità ambientale
rappresenta per il Gruppo Prysmian non solo un impegno etico ma un fattore strategico per la stessa
competitività dell’azienda. Prysmian è da un lato costantemente impegnata nello sviluppo di
prodotti a impatto ambientale sempre più contenuto, dall’altro nella implementazione di processi
manageriali e produttivi ispirati in ogni momento al miglioramento della sostenibilità ambientale
delle proprie attività. Coerentemente con quanto previsto nell’apposito documento d’indirizzo
politico, che nel 2007 era stato approvato e sottoscritto dall’Amministratore Delegato, nel corso
del 2008 Prysmian ha proseguito in modo sistematico e continuativo tutte le fondamentali attività
finalizzate alla gestione di problematiche relative all’ambiente nonchè alla salute e alla
sicurezza dei propri dipendenti, introducendo alcune novità finalizzate al miglioramento degli
strumenti usati per svolgere questi compiti. Prysmian si è inoltre dotata di un apposito Comitato,
(“ESC” - Environmental and Safety Committee), che agisce a livello direzionale deliberando
obiettivi di miglioramento, sulla base degli elementi forniti dalla funzione HSE (Ambiente, Salute,
Sicurezza).
Certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001
Nel 2008, tutti i siti Prysmian già certificati ai sensi delle norme ISO 14001, hanno
mantenuto i requisiti necessari per la prosecuzione della certificazione stessa. Ciò è stato
ufficialmente accertato in occasione degli appositi audit di verifica organizzati presso tali siti
dall’ente certificatore incaricato. La certificazione per la gestione ambientale ISO 14001,
unitamente alla certificazione per la gestione della sicurezza del lavoro e della tutela della
salute OHSAS 18001, dà luogo a un sistema integrato ambiente/sicurezza in grado di accrescere da un
lato l’efficacia dei processi ambientali e dall’altro di assicurare allo stesso tempo un elevato
livello di responsabilità ambientale e sociale.
Investimenti Ambientali
Gli investimenti ambientali sono di fondamentale importanza nell’ottica di una gestione
volta al miglioramento continuo, alla prevenzione di incidenti ed al mantenimento di adeguati
standard ambientali. Nella realtà Prysmian, gli investimenti possono scaturire:
- dall’attuazione degli obiettivi di miglioramento proposti dall’SGA in ottemperanza, tra
l'altro, ai requisiti dello standard ISO 14001;
- dalla gestione operativa quotidiana (es.: lavori di manutenzione ai sistemi di filtraggio,
smaltimento rifiuti, costi per le analisi ambientali, eccetera);
- dall’osservanza di nuove leggi o da richieste specifiche dell’Autorità.
Nel corso del 2008, sono stati effettuati investimenti “Ambiente/Sicurezza” per un totale che
supera i 3 milioni di Euro.
Alcuni tra gli investimenti più importanti effettuati negli ultimi 3 anni:
| |
|
Unità operativa
|
Intervento
|
Risultati
|
|
Settore Cavi e Sistemi Energia
|
|
| Stabilimento sito in Argentina
|
Acquisto di forni chiusi per la pulizia di parti meccaniche da residui di
plastica
|
Prevenzione dell’inquinamento di sostanze derivanti da combustione di
plastiche nell’ambiente di lavoro
|
| |
Installation of sprinklers
|
Prevention of fire risk
|
| Stabilimento sito in Francia
|
Installazione di impianti di riciclo delle acque di processo
|
Minor impatto sull’ambiente derivante da una netta riduzione del consumo di
acqua per scopi di processo, essenzialmente usata per raffreddare i semilavorati a valle dei
processi di trasformazione/assemblaggio
|
| Stabilimento sito in Francia
|
Dispositivo per il riciclo dell’SF6
|
Riduzione delle perdite di SF6 (gas ad effetto serra), usato per raffreddare
prove di compressione sui giunti energia
|
| Stabilimento sito in Turchia
|
Installazione di impianto per il trattamento delle emulsioni esauste di
trafila
|
Minori rischi ambientali derivanti dalle attività di smaltimento delle
emulsioni esauste, poichè queste vengono consegnate alla ditta smaltitrice già trattate, quindi più
facilmente eliminabili
|
| Stabilimento sito in Canada
|
Miglioramento dei dispositivi di sicurezza delle macchine produttive
|
Riduzione del rischio di incidenti sul lavoro
|
| |
|
|
|
Settore Cavi e Sistemi Telecom
|
| Stabilimento sito in Francia
|
Eliminazione dei fluidi dielettrici con PCB in quantità maggiore di 50
ppm
|
Eliminazione di una sostanza pericolosa per l’ambiente e la salute umana
(PCB)
|
Innovazione di prodotto
La funzione Ricerca e Sviluppo di Prysmian ha studiato, sviluppato e realizzato diversi
prodotti e processi innovativi, che rappresentano passi avanti non solo dal punto di vista
tecnologico, ma anche perché il loro impatto sull’ambiente risulta ridotto rispetto alle soluzioni
tecnologiche tradizionali che essi sostituiscono.
Qui di seguito se ne presentano alcuni esempi:
- cavi telecom “micromodulo”, costituiti da una ridotta quantità di materiali. Il peso totale del
micromodulo è pari a 110 kg al km, contro i 190 della corrispondente soluzione tecnica consolidata;
il vantaggio in termini ambientali è dovuto al minor fabbisogno di materie prime, e pertanto al
ridotto impatto ambientale necessario per produrle;
- cavi energia a media tensione con strato isolante a spessore ridotto. Anche in questo caso, il
beneficio ambientale, rispetto a soluzioni consolidate, è costituito da una minore quantità di
materiale utilizzato per produrre il cavo;
- cavo energia a media tensione “P-Laser”, isolato con mescole aventi caratteristiche di
riciclabilità. Attualmente il cavo è giunto nella fase di sperimentazione avanzata per la
produzione su scala industriale;
- eliminazione dei composti a base di piombo nei cavi a bassa tensione;
- cavi estrusi per il trasporto di corrente elettrica continua, in cui il vantaggio ambientale è
costituito dal fatto che lo strato isolante è costituito da mescole a base polimerica, anziché da
olio fluido come nelle precedenti soluzioni tecnologiche.
|