Home Prysmian porta a termine con successo la prima fase del progetto SA.PE.I

Prysmian porta a termine con successo la prima fase del progetto SA.PE.I


Fabio Bocchi
Fabio Bocchi, SA.PE.I Project Director, provides a quick overview of the project's development

Prysmian ha portato a termine con successo il collaudo della prima fase (Polo 1) del collegamento sottomarino ad alta tensione in corrente continua tra la rete di trasmissione di energia in Sardegna e quella sul continente in Italia (SA.PE.I), effettuando le prove elettriche dopo-posa nella stazione di conversione a Latina.

Il "contratto dei record", del valore di oltre 400 milioni di Euro, che Prysmian si è aggiudicata nel 2006 e completerà nel 2010, è stato conferito da Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, la Società responsabile per la trasmissione ed il dispacciamento di energia su tutta la rete italiana ad alta ed altissima tensione.

Il progetto, un ammodernamento dell'infrastruttura di importanza strategica per l'intero Paese, rappresenta una pietra miliare nell'industria dei sistemi sottomarini di trasmissione di energia e riafferma la posizione di Prysmian come leader nell'industria. Una volta completato il SA.PE.I sarà il collegamento più grande mai realizzato al mondo. Oltre ad essere la connessione più lunga mai prodotta da un unico fornitore (oltre 400 km) e la seconda più lunga in assoluto, il progetto SA.PE.I vanta anche due altri primati in termini di energia trasmessa (1000 MW) e massima profondità raggiunta (oltre 1600 metri).

La produzione del Polo 2 è già cominciata. La conclusione dell'intero progetto è fissata per la fine del 2010.

Nel 2008 soltanto Prysmian Cavi e Sistemi si è aggiudicata numerosi progetti importanti nell'industria mondiale dei cavi. Solo per citare i più recenti, in UK si è aggiudicata un contratto del valore totale di 87 milioni di Euro per fornire la parte elettrica del nuovo parco eolico in mare aperto da 300 MW, in consorzio con Siemens Transmission & Distribution Ltd; ed in Qatar un contratto del valore di 140 Milioni di Euro da parte di Qatar General Electricity and Water Corporation per lo sviluppo del primo progetto sottomarino chiavi in mano in assoluto che servirà Doha, la capitale del Qatar.


Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 20 05 2010