|
 |
Prysmian, nuova commessa in Russia per la costruzione di una rete elettrica ad
alta tensione
San Pietroburgo vedrà presto il potenziamento della sua rete elettrica: Prysmian
ha acquisito una nuova commessa per la realizzazione di una
rete elettrica ad alta tensione da parte di FSK, il gestore nazionale della rete
di trasmissione di energia.
Il Gruppo curerà la progettazione e installazione di un sistema di trasmissione di energia a
330 kV composto da un cavo interrato ad elevata tecnologia della lunghezza di 80 km che verrà
prodotto nello stabilimento di Prysmian in Finlandia e il cui
completamento è
previsto per metà 2010. Il progetto ha un valore di circa
20 milioni di euro e segue altre importanti commesse acquisite in Russia da
Prysmian tra il 2007 e il 2008, tra le quali si evidenzia l’accordo con Moscow City per la
fornitura di cavi e accessori alta tensione e la modernizzazione della rete di trasmissione a
Mosca.
Prysmian ha uffici a Mosca e ha raggiunto in Russia ottimi risultati
triplicando nel triennio 2006-2008 il valore delle vendite nel Paese. La Russia
rappresenta un mercato strategico per Prysmian in particolare nel settore dei cavi alta tensione.
Le principali utilities e gli operatori di rete russi hanno infatti in programma investimenti per
lo sviluppo e ammodernamento delle reti elettriche, per un valore superiore ai
10 miliardi di euro.
Prysmian è
leader mondiale in questo settore e ha avviato la produzione di cavi alta tensione
anche in Italia, con la commessa per la realizzazione della prima “merchant line” nazionale, rete
elettrica per la trasmissione di energia di proprietà di privati.
Tra le altre
commesse importanti acquisite recentemente da Prysmian nel settore dei cavi alta
tensione, da evidenziare il progetto
KAHRAMAA fase VIII
in Qatar che farà parte del complessivo progetto di espansione del sistema di trasmissione energia
in corso nel Paese. Il settore dei cavi e sistemi per la trasmissione di energia presenta
importanti prospettive anche in altre aree del mondo come USA e Cina, Paesi nei quali Prysmian ha
avviato investimenti per l’incremento della capacità produttiva.
Per saperne di più
Archivio
Highlights
|
|
|
 |