Home Prima commessa in Cina nel settore strategico delle linee elettriche Extra High Voltage con un collegamento da 500 kV per China State Grid

Prima commessa in Cina nel settore strategico delle linee elettriche Extra High Voltage con un collegamento da 500 kV per China State Grid

Nuovo investimento da circa 20 milioni di Euro per incrementare la capacità produttiva dello stabilimento di cavi
altissima tensione di Baoying 

investimenti in Cina
Prysmian si aggiudica in Cina una commessa di valenza strategica nel settore dei collegamenti per la trasmissione di energia ad altissima tensione. La società fornirà ad Anhui Xiangshuijian Pumped Storage Co. Ltd, un’affiliata di China State Grid, un sistema in cavo interrato a 500 kV. Il completamento del progetto è previsto per gennaio 2011, segnando la capacità di Prysmian di presidiare il mercato cinese con tecnologia sviluppata localmente.

Con l’obiettivo di rafforzarsi ulteriormente in Cina nel settore in crescita dei cavi e sistemi altissima tensione, Prysmian ha inoltre stanziato circa 20 milioni di euro ulteriori di investimento per incrementare la capacità produttiva dello stabilimento di Baoying. L’impianto verrà ampliato con la costruzione di una nuova torre verticale per la produzione di cavi con tecnologia VCV (Vertical Continuous Vulcanization), una delle più avanzate nel settore. L’i mpianto di Baoying era già stato potenziato nel 2008 con un investimento di circa 10 milioni di euro e, una volta completata la fase due, sarà tra i più moderni stabilimenti di cavi nel Paese.

A testimonanza dell’impegno per rafforzare la propria presenza in Cina nei settori a più elevata tecnologia e valore aggiunto, l’Associazione Italia-Cina, presieduta da Cesare Romiti, ha conferito a Prysmian il China Award 2009 come “miglior esempio di tecnologia italiana in Cina”.

Nello specifico la nuova commessa include la fornitura e installazione di un sistema composto da 2.370 metri di cavi con isolamento estruso (XLPE) da 500 kV e 12 set di terminali GIS (Gas Insulated Switchgear). Il sistema servirà a collegare i terminali sotterranei e quelli di superficie della centrale idroelettrica di Xiangshuijian, che si trova nella Provincia di Anhui fra Nanjing e Shanghai e ha una capacità totale di 1.000 MW.

“Il valore di questa commessa è di alcuni milioni di euro ma la valenza è molto strategica perché ci apre la fascia alta del mercato, quella a maggior contenuto di tecnologia, dove stiamo investendo noi – spiega il CEO di Prysmian Cina Paolo Bazzoni –. La Cina rappresenta circa il 20% del totale del mercato mondiale dei cavi, con aspettative di crescita superiori rispetto alla media. Recentemente il governo cinese ha annunciato la costruzione di circa26.000 km di nuove linee elettriche e Prysmian è pronta a cogliere le opportunità di sviluppo grazie agli investimenti fatti localmente negli ultimi anni sia in tecnologia e prodotti, sia in sviluppo di capacità produttiva e risorse umane.”

Related information
Sistemi di alta e altissima tensione
Prysmian Cina Website
Fondazione Italia-Cina Website

Archivio Highlights

Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 21 05 2010