|
 |
5.000 km di cavi per la “Oasis of the Seas”, la più grande nave da crociera al
mondo
Nuovo contratto da 4,5 milioni di euro da STX Europe per i cavi della "Allure of the
Seas"
“Oasis of the Seas”,
la più grande e moderna nave da crociera al mondo di proprietà di Royal Carribbean
Cruises Ltd. che riceve oggi il battesimo ufficiale in Florida, è stata interamente cablata da
Prysmian con circa 5.000 km di cavi speciali per l’industria navale che assicurano l’energia e le
telecomunicazioni a bordo della nave.
Prysmian ha inoltre ottenuto un’ulteriore commessa dal Gruppo di costruzioni navali
STX Europe per la fornitura del 100% dei cavi da installare sulla “
Allure of the Seas”, nave sorella della “
Oasis of the Seas”, che si trova attualmente in costruzione presso i cantieri di
Turku, in Finlandia. Il nuovo accordo, che rappresenta la seconda fase del progetto GENESIS Cruise
Vessels, prevede la fornitura di cavi per energia e telecomunicazioni per un valore di circa
4,5 milioni di euro.
Con una lunghezza di 360 metri, una larghezza di 47, 16 ponti, una stazza lorda di 220.000
tonnellate, le
navi da crociera GENESIS sono capaci di ospitare 5.400 passeggeri e oltre 3.000
membri dell’equipaggio. “Oasis of the Seas”, che inizierà a operare nel dicembre di quest’anno, e “
Allure of the Seas”, che prenderà il largo nell’estate del 2010, superano del 40% in grandezza la
flotta di “Freedom of the Seas”, sempre di proprietà di
Royal Caribbean che oggi dispone delle più grandi navi di linea in navigazione. I
cavi necessari per la realizzazione di entrambe le navi sono prodotti principalmente presso lo
stabilimento di Prysmian a Pikkala, in Finlandia, oltre a quelli in Italia e Germania.
“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto le commesse per la fornitura del 100% di cavi per
entrambi i transatlantici GENESIS”, commenta
Mario Pedretti, Prysmian Business Unit Director per il mercato Industrial. “Questo
secondo progetto conferma il nostro impegno e lo stretto rapporto con STX Europe e con il mercato
delle costruzioni navali in generale, soprattutto in un momento impegnativo come questo.”
Prysmian produce
cavi speciali per l’industria navale in 7 Paesi (Italia, Germania, Spagna,
Finlandia, Turchia, Cina e Brasile) e offre la completa gamma di cavi, che comprende quelli per
energia a media e bassa tensione, per la trasmissione di segnali di controllo e per le
telecomunicazioni, sia standard sia resistenti al fuoco.
Documenti correlati
Cavi
speciali Prysmian per l’industria navale
Informazioni correlate
STX Europe website
Oasis of the Seas
website
Archivio
Highlights
|
|
|
 |