Prysmian: commessa da 300 milioni di Euro da Terna per realizzare il nuovo
collegamento elettrico sottomarino tra Sicilia e penisola italiana.
Il progetto, di importanza strategica per l’intera rete nazionale, prevede la posa sotto lo
stretto di Messina di 260 km di cavi a 380 kVper una potenza di 2000 MW.
|
Prysmian realizzerà per conto di
Terna Spa Rete Elettrica Nazionale il nuovo collegamento elettrico sottomarino ad
alta tensione tra la Sicilia e la Penisola Italiana, di grande importanza strategica per lo
sviluppo dell’intera rete di trasmissione nazionale. La commessa aggiudicata a Prysmian ha un
valore di
300 milioni di euro e prevede la fornitura di un sistema “chiavi in mano”
comprensivo di ingegneria, fornitura, posa e protezione di due circuiti in cavo a
380 kV in corrente alternata tra le Stazioni Elettriche di Villafranca Tirrena in
Sicilia e di Scilla in Calabria. La capacità totale di trasmissione del nuovo collegamento sarà di
2.000 MW e andrà a potenziare l’attuale collegamento a 380 kV in corrente
alternata da 1.000 MW, che già unisce le reti di trasmissione di Sicilia e Calabria attraverso lo
stretto di Messina, realizzato anche esso dall’azienda allora Pirelli Cavi nel 1984.
Il completamento del progetto è previsto entro la fine del 2013.
Il nuovo collegamento e gli interventi ad esso correlati garantiranno una
maggiore sicurezza della connessione della rete elettrica siciliana a quella
peninsulare, favorendo gli scambi di energia con evidenti benefici in termini di riduzione dei
vincoli per gli operatori del mercato elettrico e di
maggiore concorrenza. Il nuovo collegamento è inoltre particolarmente importante
poiché
favorirà lo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili locali.
|
|
|
“Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione l’esperienza e il know-how
del nostro Gruppo, leader mondiale in questo settore, per un’opera di rilevanza strategica per il
Paese – ha commentato l’Amministratore Delegato di Prysmian,
Valerio Battista -. Con la realizzazione del collegamento
SA.PE.I. tra Sardegna e Penisola Italiana abbiamo installato per la prima volta al
mondo un cavo di trasmissione di potenza a 1.600 metri di profondità. Adesso siamo pronti a
realizzare un progetto che è tecnicamente tra i più complessi mai realizzati, se si considera la
particolarità della zona interessata. Voglio ricordare anche che il cavo sottomarino sarà
prodotto in Italia, nel nostro
stabilimento di Arco Felice, punta di eccellenza mondiale nel settore e vanto
della nostra azienda.”
Il collegamento in cavo avrà una lunghezza di circa 38 km per la parte sottomarina e 5,4 km
per la parte terrestre, a sua volta suddivisa in 2 km in Sicilia e 3,4 km in Calabria,
questi ultimi inclusivi di una galleria inclinata di 2,7 km di lunghezza e di un pozzo verticale
profondo più di 300 metri. L’impianto sarà costituito da cavi unipolari, per un
totale complessivo di oltre 260 km di cavo, di diverse tipologie e sezioni a
seconda delle condizioni di posa lungo il percorso sottomarino e terrestre. Prysmian installerà il
cavo sottomarino con la propria nave posacavi
Giulio Verne. Considerato l’elevato numero di cavi e la loro lunghezza, saranno
necessarie più campagne di installazione.
Prysmian è attualmente impegnata anche in altri importanti progetti di interconnessioni
energia sottomarini come
SA.PE.I. (Italia),
COMETA (Spagna),
Doha Bay (Qatar),
GCCIA (Bahrain) e
TransBay (USA), oltre a diversi collegamenti sottomarini di parchi eolici
off-shore nel Nord Europa come i due più grandi al mondo in costruzione:
Greater Gabbard e
Thanet.
Related Information & Documents
SA.PE.I.
Project
COMETA
Project
Doha Bay
Project
TransBay
Project
Greater Gabbard Wind
Farm
Thanet Wind Farm
Project
Terna Spa
Website
Archivio
Highlights
|
|