Prysmian realizzerà i collegamenti elettrici del parco Eolico Off-Shore
Walney nel Mare d’Irlanda
La nuova commessa, del valore di 18 milioni di Euro, si aggiunge alla precedente del valore
di 24,5 milioni per la prima
fase del progetto e conferma la vivacita’ del settore delle energie rinnovabili.
Prysmian, tra i leader mondiali nei cavi e sistemi per l’energia e le
telecomunicazioni, si è aggiudicata un contratto del valore di 18 milioni di euro, da parte dell’u
tility
danese DONG Energy, per fornire un sistema completo di
cavi energia a 132 kV per la
seconda fase di sviluppo del parco eolico offshore Walney nel Mare d’Irlanda. Il
completamento del progetto è previsto per l’estate 2011.
La seconda fase del progetto Walney consiste nell’ampliamento dell’attuale struttura con la
costruzione di 51 nuove turbine che saranno utilizzate per generare ulteriori
183 MW di energia. Prysmian è stata incaricata, in particolare, della
progettazione e fornitura di un sistema di cavi sottomarini e terrestri che collegherà l’impianto
eolico situato al largo della costa alla rete elettrica sulla terraferma. I cavi sottomarini
verranno realizzati nello stabilimento italiano di Prysmian ad Arco Felice, Napoli, mentre quelli
terrestri saranno costruiti a Wrexham, in Gran Bretagna.
Questa nuova commessa, che si aggiunge alla fornitura dei cavi per la prima fase dello
stesso parco eolico per un valore di
24,5 milioni, conferma ulteriormente la validità del know how e delle tecnologie
di Prysmian per il mercato in costante crescita delle energie rinnovabili e la capacità di
supportare a livello globale gli operatori impegnati nella realizzazione degli impianti
eolici sia offshore sia terrestri.
Prysmian ha sviluppato un’ampia gamma di prodotti e tecnologie per il settore dell’energia
eolica, sia per il collegamento dei parchi di generazione alle reti di trasmissione e
distribuzione, sia per il funzionamento delle stesse turbine eoliche. Il Gruppo è attualmente
impegnato anche in altri importanti progetti di sviluppo di impianti eolici offshore tra i più
grandi al mondo, come l’
Ormonde (UK), il
Thanet nel Mare del Nord, l’
Alpha Ventus in Germania, il
Gunfleet in UK e il
Greater Gabbard, sempre in Gran Bretagna.
Related information
Greater Gabbard
Windfarm Project
Thanet Windfarm Project
Alpha Ventus Windfarm and
Gunfleet Sands Winfarm Projects
Leaflet High Voltage
Leaflet Submarine
|