Prysmian Cables & Systems, uno dei maggiori operatori sul mercato dei cavi, ha consegnato il
cavo di trasmissione sottomarino Neptune che collega il New Jersey a Long Island.
Progettato da un consorzio formato da Prysmian e Siemens, dopo un periodo di prova positivo il
collegamento è entrato in funzione al servizio dell’ente Long Island Power Authority (LIPA) e dei
suoi utenti.
Il progetto è stato
completato in anticipo rispetto alla scadenza, inizialmente prevista per la fine
di luglio 2007, per consentire di far fronte all’aumento della domanda di elettricità durante i
mesi estivi.
Grazie all’interconnessione Neptune, LIPA può ora acquistare energia a prezzi inferiori in
tempo per l’impennata della domanda nella stagione estiva, quando la richiesta di elettricità
raggiunge livelli massimi e soddisfare in tal modo il fabbisogno di circa 600.000 abitazioni di
medie dimensioni. Inoltre, il progetto fornisce l’energia elettrica e l’infrastruttra per la
trasmissione tanto necessarie in aree densamente popolate in maniera sostenibile ed economica. Il
cavo Neptune è stato prodotto nello stabilimento di Arco Felice (NA) ed è stato installato dalla
nave posacavi
Giulio Verne, una delle poche al mondo in grado di effettuare la posa di cavi
sottomarini ad alta capacità. Progettato per trasportare
energia stimata per 660 MW e non meno di
750 MW in condizioni eccezionali di sovraccarico, il cavo si estende su una
traiettoria di 65 miglia. Il Neptune è il primo cavo sottomarino di 500Kv installato al mondo.
Il consorzio formato da Prysmian e Siemens ha ricevuto da Neptune Regional
Transmission System la commessa per la progettazione, consegna e installazione del collegamento di
corrente a tensione continua tra il New Jersey e Long Island nel 2005. Neptune Regional
Transmission System è Developer, proprietario e gestore del progetto di trasmissione Neptune HVDC,
nonché responsabile della sua pianificazione, della concessione di licenze, del finanziamento, e
della costruzione. Il valore complessivo del progetto per Prysmian è superiore ai 190 milioni di
dollari.
Grazie alla sua capacità di sviluppare prodotti e sistemi progettati sulla base di specifiche
esigenze del cliente, Prysmian ha inoltre ricevuto l’incarico di istallare
20 km di cavi terrestri ad alta tensione (345Kv) a Long Island, per collegare il
cavo alle stazioni elettriche più prossime.
Prysmian
Il gruppo Prysmian è leader mondiale nel settore dei cavi per l'energia e per le
telecomunicazioni e vanta un forte posizionamento nei segmenti di mercato a più elevato valore
aggiunto. Organizzato nelle due business unit Cavi e Sistemi Energia (cavi per la trasmissione e
distribuzione di elettricità sia a livello terrestre che sottomarino) e Cavi e Sistemi Telecom
(fibre e cavi ottici per la trasmissione di video, dati e voce, oltre che cavi in rame per le
telecomunicazioni), il Gruppo Prysmian è una realtà globale presente in 34 paesi con 54
stabilimenti in 20 paesi e 7 Centri di Ricerca in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America e
oltre 12.000 dipendenti. Specializzata nella realizzazione di prodotti e sistemi progettati sulla
base di specifiche esigenze del cliente, tra i principali fattori competitivi di Prysmian si
evidenziano la focalizzazione nelle attività di ricerca e sviluppo, la capacità di innovazione dei
prodotti e dei processi produttivi e l'utilizzo di tecnologie avanzate proprietarie. Prysmian è
quotata alla borsa di Milano, indice Blue Chip. |