|
|
|
 |
Cavi più sicuri per proteggere il tuo valore più grandeSe la valutazione di un edificio dipende generalmente dal livello di consumo
di energia, dal grado di insonorizzazione, dallo stato in cui si trova, perchè non considerare
anche la sicurezza?
Il grado di sicurezza di un edificio ne incrementa il valore? Una progettazione più sicura
di un edificio migliora il valore del progetto stesso?
Il tema della Sicurezza, intesa come tutela della salute umana, animale e dei beni
materiali, può determinare un effettivo risparmio economico, ed avere anche un forte impatto
emotivo.
Gli incendi rappresentano una minaccia reale nelle costruzioni, la sicurezza in caso di
incendio è uno dei sei requisiti essenziali definiti dall'Unione Europea, nei confronti dei quali i
progettisti devono conformarsi.
Incendio. Una preoccupazione universale (Fonte: www.safety-during-fire.com)
Gli incendi hanno un costo elevato in perdita di vite umane. Circa un terzo
degli incendi ha origine all'interno degli edifici. In Europa, il numero medio di morti per
incendio è di 1 ogni 100.000 abitanti (1) nel 2003 e nel 2004.
Il dipartimento delle Amministrazioni locali britannico afferma che:
"la più comune causa di morte accertata durante un incendio è da attribuire a gas e fumi, e
rappresenta il 44% delle cause" (2)
Un'altra fonte autorevole, il SRSA svedese (Swedish Rescue Services Agency) in una relazione
sulla Prevenzione incendi afferma che:
"nel 1950 il tempo medio di sviluppo di un incendio fino al flashover era di 15 minuti.
Poi, 25 anni fa, il tempo si era ridotto a 5 minuti. Oggi, già dopo 3 minuti possono
verificarsi
condizioni mortali. Questo cambiamento è avvenuto a causa dell'aumento delle materie
plastiche presenti nelle nostre abitazioni, niente di più" (3)
Gli incendi hanno, inoltre, un impatto significativo sulla nostra economia.
In un recente rapporto, il CTIF (International Association of Fire and Rescue Service) ha
stimato che: "il costo economico totale degli incendi ammonta a circa l’1% del PIL, dei Paesi più
avanzati" (4)
Sicurezza in presenza di fuoco
Si tratta di misure di sicurezza utilizzate per prevenire gli incendi o
limitarne gli effetti.
La loro funzione consiste, da un lato, nel rilevare o sopprimere gli incendi (ad esempio
sistemi di allarme antincendio, tester) dall’altro nel contenerne e rallentarne la diffusione (ad
esempio, rilevatori delle fiamme, dell’emissione di calore, di fumi e gas tossici).
I cavi svolgono un ruolo importante in entrambi i casi. Tali prestazioni sono definite “
Resistenza al fuoco” e “
Reazione al fuoco
”.
L’impegno di Prysmian in materia di sicurezza
La nostra missione è quella di fornire ai clienti i cavi più appropriati,
innovativi e tecnologicamente avanzati per ogni tipo di applicazione.
Quando è richiesto un notevole grado di sicurezza ed è necessaria una soluzione affidabile e
competitiva, Prysmian è in grado di offrire il prodotto più sicuro e contemporaneamente il più
avanzato nelle tecnologie e nei materiali.
L’obiettivo di Prysmian è, inoltre, quello di comunicare agli utenti finali, agli opinion
leaders ed ai professionisti di settore, l’importanza che la scelta del cavo più idoneo – sia in
fase di progettazione che in quella di cablaggio di un edificio – riveste in materia di sicurezza
nei confronti degli incendi.
Il comportamento e le prestazioni dei cavi in caso di incendio sono di fondamentale
importanza, ma ancora non tutti ne sono consapevoli.
In mancanza di norme nazionali, la decisione di adottare cavi più sicuri è determinata
direttamente dalla correttezza delle informazioni fornite ai decision makers.
|
|
|
 |