RSS  |  Glossario  |  Contatti |  English  |  Cerca nel sito

  Group
  Corporate Site
Il Gruppo Prysmian
Soluzioni per il tuo Business
Investor Relations
Lavora con Noi
Comunicazione e Media
Home    Soluzioni per il tuo Business: Telecom    Sirocco Blown Fibre    Applicazioni
Energy
Telecom
Fibre ottiche
Cavi ottici
Cavi rame per telecomunicazioni
Soluzioni passive per FTTx
Sirocco Blown Fibre
Applicazioni
Caso di studio – Rete privata
Caso di studio – Rete d’accesso
Caso di studio – FTTH
Prodotti
Notizie e prospettive
Riduzione dei costi
Caratteristiche e vantaggi
Servizi
Datasheet Download Section
Sistema OPGW
Connettività Oasys
Fire Safety
Cavi Premises Deskwave
Eventi
Archivio News
Applicazioni

Per quasi tutte le reti di accesso e i sistemi di distribuzione locale, il sistema a fibra soffiata Sirocco offre un'alternativa conveniente al cablaggio tradizionale. Preinstallando un collegamento multitubo e "soffiando" in posizione un pacchetto di 2-12 fibre, è possibile realizzare un sistema immediatamente operativo. Successivamente, se e quando sarà richiesta una maggiore capacità, sarà possibile soffiare altri gruppi di fibre in tubi adiacenti. Questa struttura rende più flessibile l'architettura di rete, permette di ridurre la spesa iniziale e rende più rapida la fornitura di ulteriori servizi. Le soluzioni in fibra Sirocco trovano impiego in molte aree applicative:

Reti Private (LAN/WAN/Campus)

L’arrivo dell’era digitale ha significato una sempre crescente domanda di larghezza di banda all’interno di ogni tipo di rete privata, sia in piccoli uffici/edifici industriali, sia in più ampi ambienti tipo campus. I cambiamenti nella domanda non solo di larghezza di banda ma anche di luoghi in cui essa viene assegnata (scrivanie, edifici, ecc) richiedono che le infrastrutture siano sufficientemente adattabili e robuste per venire incontro alle richieste attuali e per essere affidabili per molti anni a seguire. Sirocco fornisce una soluzione semplice per aggiungere altre fibre, estendere la capacità della rete in fibre, o introdurre le più recente generazione di fibre non appena cambia la domanda, con il minimo di interruzione del servizio e di costo. Alcune applicazioni tipiche per reti private sono elencate qui sotto:

• Campus universitario
• Blocchi di edifici a più piani
• Siti industriali
• Complessi alberghieri/di intrattenimento
• Aeroporti e porti
• Siti militari
• Edifici governativi
• Uffici aziendali
• Ospedali
• Ferrovie/Metropolitane
• Miniere
• Raffinerie di petrolio/gas

Reti d’accesso
La fornitura di una connessione in fibra ottica sarebbe giustificata praticamente per tutti i clienti business. Il problema per ogni operatore telefonico che fornisca un servizio ad un nuovo cliente, particolarmente in un blocco di uffici con più inquilini, è quanta capacità fornire. La soluzione, per evitare i successivi costi per le opere civili di un nuovo scavo o per l’i nstallazione di un nuovo cavo, è stata tradizionalmente di installare più capacità di quanta fosse probabilmente necessaria. Era abbastanza comune in Europa, quando si trovava un nuovo cliente, installare un cavo a 12 o 24 fibre, e qualche volta persino a 48, anche se le richieste di capacità erano di 4 fibre.

Usare la fibra soffiata Sirocco per connessioni business in una rete d’accesso significa:

•     Installare le fibre necessarie per l'operazione attuale
•     Lasciare tubi "di scorta" per aggiornamenti futuri
•     Aggiungere fibre se e quando ci sia bisogno di più capacità
•     Minimizzare l'investimento immediato
•     Legare un ulteriore investimento ad un aumento delle entrate

FTTH (Fibre to the Home)
L'arrivo della fibra è visto da molti come l’ultimo obiettivo nel portare servizi avanzati agli ambienti residenziali. Il futuro. Per alcuni, il futuro è già qui, con la proliferazione di applicazioni FTTH in tutto il mondo. Per la maggior parte degli utenti, tuttavia, l’arrivo del FTTH è posto “da qualche parte nel futuro”. Con Sirocco esiste la possibilità, soprattutto nelle nuove costruzioni, di installare tubi "pronti" per la fibra.
Nei siti di nuova costruzione le telecomunicazioni stanno diventando il quarto tipo di impianto fondamentale insieme all'elettricità, al gas e all'acqua. La posa di una rete di tubetti insieme alla predisposizione degli altri servizi è economicamente conveniente ed evita il costo più elevato, ed evitabile, della posa successiva della "fibra inattiva".
Una volta creata la predisposizione, quando il calo di prezzo dei servizi attirerà nuovi gruppi di utenti (utenti avanzati, appassionati di nuove tecnologie, ecc.), sarà possibile soffiare un fascio di fibre per fornire il servizio richiesto esattamente nel punto desiderato.

Sirocco è più comunemente usato per la distribuzione o la posa di elementi delle seguenti topologie di rete passiva:

Punto a punto, punto a multipunto
Rete ottica passiva (PON) convergente
Rete ottica passiva (PON) a cascata
Rete ottica passiva (PON) distribuita
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |   Dati Sociali  |  Copyright © 2009 All rights reserved.