|
|
|
 |
Caso di studio - FTTHIl principio del Fibre To The Home è stato riconosciuto da molto tempo come
l'ultimo obiettivo nel permettere la fornitura di servizi triple play reali a clienti residenziali
da parte di molti diversi operatori telefonici.
I servizi triple play (video, internet e telefono) sono visti come il metodo primario per
attrarre e mantenere clienti residenziali per futuri flussi di entrate, ma fino a poco tempo fa ci
sono stati limiti negli investimenti che hanno impedito la realizzazione di tali reti ottiche, in
particolare per i grandi operatori. Comunque, le recenti riduzioni di costi per i componenti ottici
attivi e l’innovazione di nuove tecnologie di sviluppo hanno ora permesso a molti operatori di “
realizzare il sogno” e diffondere reti FTTH. I Paesi scandinavi come Danimarca, Norvegia e Svezia
sono stati tra i primi ad utilizzare queste innovazioni e riduzioni di costo, che hanno avuto come
risultato un maggiore impiego di reti FTTH in tutta la regione.
Sirocco è stato un attivatore chiave per permettere a questi operatori di
sviluppare reti FTTH. La flessibilità e scalabilità del sistema permette disegno, installazione e
configurazione della rete più semplici rispetto ai sistemi a cavi ottici convenzionali. In realtà
in alcune installazioni l’intera rete FTTH è stata costruita con l’uso di Sirocco dal central
office fino alle case dei clienti. In altri esempi il sistema è stato combinato con reti a cavi
ottici convenzionali per ottenere il massimo in termini di efficienza dei costi, flessibilità e
scalabilità.
Molte municipalità e utilities hanno scelto di costuire lo strato fisico della loro rete
usando una rete di fibre Punto a Punto che dà la soluzione ottica finale con una o due fibre
dedicate a ogni cliente fin dal central office.
A causa delle condizioni ostili durante i mesi invernali in questa regione è comune che i
condotti e la rete di cavi siano costriuti durante i mesi estivi. Le connessioni ai clienti possono
poi essere effettuate in ogni momento dell’anno soffiando le unità di fibra Sirocco al loro posto
da una varietà di luoghi nella rete. Come conseguenza le unità di fibre sono state soffiate in un’a
mpia varietà di condizioni climatiche e metereologiche in tutti i periodi dell’anno.
Nelle regioni rurali è comune che i cavi di fibre soffiate siano interrati direttamente ai
bordi delle strade e le connessioni ai clienti siano completate con l’uso di unità di separazione e
cavi a tubetti singoli direttamente interrati. I clienti sono quindi facilmente connessi tramite
unità di fibra soffiata fino ad una distanza di 1000 metri dall’armadio o dalla cabina di
distribuzione e in alcuni casi persino direttamente dal central office. In questo modo, l’i
nvestimento è minimizzato all’inizio e si evita l’installazione di fibra inattiva nella
rete.
Caratteristiche e benefici di Sirocco
• Facile costruzione/pianificazione della rete
• Rapide connessioni dei clienti
• Riduce al minimo la giunzione delle fibre
• Rete facilmente migliorabile
Urban areas can be constructed in a similar manner but the frequent occurrence of Multi
Dwelling Units (MDU’s) means that Sirocco can be used in a slightly different application. Here,
traditional cable or Sirocco can be used to deploy fibre to the basement of MDU’s or street-side
cabinets nearby and Sirocco tubing installed to each apartment within the MDU in a variety of
configurations. Once again, Sirocco allows deployment of the fibre only when customers sign up for
service and the fibre units can be blown in either from within the MDU or from outside the
building. For both MDU and single dwelling units the use of pre-connectorised blown fibre units
(connectors at one end of the fibre unit) is becoming increasingly common to achieve quicker
customer connection.
Le aree urbane possono essere costruite in modo simile ma la frequente
presenza di unità a più abitazioni (Multi Dwelling Units – MDUs) implica che Sirocco possa essere
usato in un’applicazione leggermente diversa. In questo caso, il cavo tradizionale o Sirocco
possono essere usati per portare le fibre allo scantinato dell’MDU o alla cabina stradale vicina e
i tubetti di Sirocco sono poi installati in ogni appartamento all’interno dell’MDU in una varietà
di configurazioni. Ancora una volta, Sirocco permette la fornitura delle fibre solo quando il
cliente richiede il servizio e le unità di fibra possono essere soffiate sia dall’interno dell’MDU
che dall'esterno dell'edificio. Sia per i MDU che per unità abitative singole l’uso di unità di
fibre soffiate preconnettorizzate (con connettori da un lato dell’unità di fibra) sta diventando
sempre più comune per ottenere connessioni d’utente più veloci.
Prysmian offre un portafoglio prodotti che può supportare qualsiasi tipologia
di rete si adatti maggiormente all’ambiente e alla strategia di ogni individuale operatore di rete.
Questa prodotti spaziano da elementi esterni a interni della rete, dal central office attraverso l’a
limentatore e gli elementi di distribuzione della rete, fino alla connessione/distribuzione al
cliente. In aggiunta, Prysmian continua ad aggiungere nuovi prodotti e tecnologie al suo
portafoglio FTTH, in quanto il mercato continua ad espandersi.
•
Punto
a Punto, Punto a Multipunto
•
PON
convergente
•
PON
a cascata
•
PON
distribuita
|
|
|
 |