Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Sirocco Blown Fibre    Applicazioni    Caso di studio – Rete d’accesso
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Caso di studio – Rete d’accesso

Nonostante l’opinione popolare in alcune zone secondo la quale le soluzioni a fibre soffiate sono state inizialmente introdotte per reti all’interno di edifici, essendo troppo fragili per i rigori delle applicationi in ambienti esterni, la fibra soffiata è stata sviluppata in origine come una soluzione per le reti d’accesso ed è stata usata molto diffusamente per connessioni d’utente per l’ultimo miglio in tutto il mondo.

Nessuno più di UK quindi, dove, negli ultimi 15 anni, unità di fibra soffiata sono state installate in cavi che contenevano un numero di tubi vuoti, principalmente gruppi di 4 tubi per installazione diretta, per costruire la rete d’accesso per clienti business in città grandi e piccole. A dire il vero la fibra soffiata è stata usata per ogni cliente industriale o commerciale i cui bisogni giustificassero la fornitura di una connessione in fibra ottica. Mentre l’approccio standard è stato di installare una o più unità di 2 o 4 fibre monomodo nei tubi disponibili, la flessibilità della soluzione a fibre soffiate implica che negli anni recenti unità con un numero più alto di fibre (8 o 12) possano rivolgersi a richieste più ampie dei clienti o fornire un percorso di crescita per aggiungere capacità in uno stadio seguente. Poichè i fasci di fibre possono essere soffiati fuori e riutilizzati se ce n’è bisogno, può essere offerta più capacità rimpiazzando un’unità di 2 fibre con una di 4, 8 o 12 fibre, se non ci dovessero essere tubi disponibili per soffiare fibra extra.

La flessibilità sta ulteriormente migliorando tramite l’adozione di tipi di fibra più nuovi. Le reti all’interno dell’edificio o di un campus possono evolvere da multimodo 50/125 e 62.5/125 a OM3 e monomodo per permettere velocità più alte o distanze più lunghe, e le reti possono includere tipi diversi di fibre a seconda dell’applicazione e della configurazione. Nelle reti d’accesso, dove la fibra monomodo è lo standard e l’uso della fibra NZD (Non Zero Dispersion Shifted) è poco probabile (essendo questa generalmente usata per reti a lunga distanza e ad alto bit rate), l’unico trend possibile può essere in direzione di fibre low water-peak.

 

Queste fibre estendono la larghezza di banda e quindi la capacità delle fibre monomodo rendendo disponibile la regione intorno a 1383 nm, tradizionalmente influenzata dal naturale picco dell’a cqua nelle fibre, che causa una maggiore attenuazione. Alcuni clienti hanno adottato queste fibre (la fibra Prysmian MagniLight) nella loro rete a fibre soffiate come parte della loro strategia “a prova di futuro”, nonostante l’equipaggiamento di trasmissione per utilizzare queste lunghezze d’o nda non sia ancora disponibile. In realtà la maggior parte degli operatori preferiscono installare fibra monomodo standard all’inizio e passare poi a MagniLight se e quando essi richiedano la finestra operativa extra.

In una tipica rete d’accesso, la lunghezza dello sbraccio per raggiungere l’utente business è di poche centinaia di metri. Tutti i fasci di fibra soffiata Sirocco (da 2 a 12 indipendentemente dal tipo di fibra) saranno soffiati nel raggio di 1 km in un singolo percorso punto a punto in queste applicazioni, rendendo semplice la pianificazione, fintanto che sia usato il tubetto Sirocco raccomandato (queste lunghezze possono non essere raggiungibili usando i tubetti di altri produttori poichè la particolare scorrevolezza della superficie interna ha un maggiore effetto sulle distanze soffiate). Una volta che il cavo a tubetti è posato, l’installazione dell’unità di fibra sofffiata in una rete d’accesso avverrà in meno di 15 minuti per un percorso tipico, pronta per essere giuntata e connettorizzata.

Caratteristiche e benefici di Sirocco

• Evitare investimenti in fibre inattive
• Flessibilità per aggiungere capacità ad uno stadio successivo
• Introdurre nuovi tipi di fibre quando richiesto
• Raggiungere una lunghezza di soffiaggio di 1 km, sufficiente per connessioni d'accesso
• Miglioramento della capacità - soffiaggio in 15 minuti
• Soffiaggio all'ingresso dell'edificio o direttamente al punto interno


In UK, l’approccio standard è di fornire la fibra soffiata all’edificio e connettorizzarla al punto di accesso dell’edificio (essendo la rete interna responsabilità del proprietario o dell’utente dell’edificio). Altrove, la fibra può essere soffiata dal nodo della rete esterna direttamente ad un punto di utilizzo ovunque nell’edificio (al piano terra o al 30° piano di un alto blocco d’uffici). La connessione dei tubetti è una procedura molto facile, semplicemente inserendo uno nell’altro dei tratti di tubi interni e/o esterni con un connettore in plastica (che resista alla pressione di soffiaggio durante il test e l’installazione). L’unità di fibra può quindi essere soffiata attraverso una serie di tubetti interconnessi fino al punto di utilizzo. Se è richiesta una diversa alimentazione per fornire resistenza/sicurezza, quindi semplicemente connettendo percorsi alternativi attraverso la rete, questo può essere fatto.Un significativo beneficio nei costi può essere ottenuto quando si distribuiscono fibre su molti piani differenti di un blocco di uffici alto usando fibre soffiate anzichè cavi convenzionali. Il grafico mostra il beneficio nei costi derivato ad un operatore quando connette 7 clienti all’interno di un blocco alto di uffici utilizzando la fibra soffiata anzichè il cavo convenzionale. Il vantaggio dal punto di vista dei costi qui deriva principalmente dall’eliminazione del costoso lavoro di installazione eseguito dentro le colonne montanti. In particolare evita il rirpistino della barriere tagliafuoco necessario invece quando si installano ripetutamente cavi ottici convenzionali.
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 25 03 2010