Home    Soluzioni per il tuo Business: ??? NavText ???    Sirocco Blown Fibre    Applicazioni    Caso di studio – Rete privata
Our Business
Fire Safety
Eventi
Archivio Highlights

Caso di studio – Rete privata

Ci sono molti esempi di applicazioni di fibra soffiata in reti private. Questo esempio tratta di una raffineria di petrolio con base in UK che ha utilizzato la fibra soffiata a partire dal 1994/95, cosicchè il sito è stato uno dei primi a provare i benefici di questa tecnologia.

Negli anni seguenti la rete si è espansa gradualmente per fornire un anello di comunicazione dorsale dal data centre principale attorno alla raffineria principale con una tratta fino agli alloggiamenti della nave per le cisterne che trasportano il petrolio greggio da ogni parte del mondo per essere trasformato in benzina, diesel, LPG, paraffina ed un mucchio di altri prodotti.

“Ciò che ha realmente fatto una grossa differenza per noi” spiega l’Ingegnere per le Infrastrutture dell’impianto “è che ora abbiamo completo controllo dell’attività, cosicchè possiamo reagire molto rapidamente a necessità urgenti. Con la soluzione Sirocco di Prysmian siamo stati in grado di comprare l’equipaggiamento, così da poter installare noi stessi le fibre. In precedenza la raffineria utilizzava una società di installazione situata a molte miglia di distanza. A causa di questa distanza ogni ritardo nella riparazione era significativo, ed il periodo di fermo del sito costava potenzialmente fino a $0.5m al giorno. Tenendo in considerazione questo aspetto, ci siamo accordati con Prysmian affinchè mandassero un loro istruttore alla raffineria, ed ora alcuni membri del nostro team possono soffiare un nuovo collegamento in fibra in meno tempo di quanto sarebbe servito ad un contractor per raggiungere il sito”.



Alla raffineria apprezzano anche la flessibilità che Sirocco permette. Sono stati forniti collegamenti iniziali con multipli di 4 fibre multimodo 62.5/125. Con l’introduzione delle 12 fibre Sirocco, alcune vecchie fibre sono state soffiate fuori e rimpiazzate con un’unità a 12 fibre multimodo 50/125, liberando tubetti per un uso successivo. Il cambio in favore delle fibre 50/125 è stato incoraggiato da un equipaggiamento attivo di miglior prestazione e più economico. La lunghezza massima installata fino a quel momento nella rete era una connessione di 880 metri agli alloggiamenti delle cisterne, anche se erano state previste tratte di 1500 metri. E’ stato previsto anche un collegamento di 6 km, utilizzando fibre monomodo fino a raggiungere un server duplicato, ed ulteriori estensioni fino a nuovi edifici, in quanto alcuni servizi vengono posti al di fuori della “zona di esplosione” – la sicurezza è ovviamente una priorità per questa Società.

Uno dei compiti più sfidanti per il team dell’infrastruttura è di fornire le strutture necessarie durante la chiusura della raffineria, che avviene ogni 4 anni. Servizi di comunicazione devono essere forniti a cabine poste attorno al sito, con una richiesta di 180 ulteriori telefoni e 290 PC per un periodo di 6 settimane. Ci vogliono 2 settimane solo per permettere il processo di raffreddamento della raffineria, ma quando si parte da temperature operative di circa 650°C, ciò non stupisce. Tradizionalmente sarebbero stati posti temporaneamente intorno al sito cavi a protezione tight, robusti e pre-connettorizzati, spesso semplicemente appoggiati sul terreno ed in seguito tagliati dopo l’uso. Con una rete di tubi in condotti a fibre soffiate posta intorno al sito, unità di fibre Sirocco possono essere soffiate, pronte per l’afflusso dei contractors, e successivamente soffiate fuori quando non servono più. “Quando lavori in una simile operazione, l’u ltima cosa che vuoi è di doverti preoccupare dell’affidabilità ed efficienza della rete di comunicazioni” afferma l’Ingegnere per le Infrastrutture.


Caratteristiche e benefici di Sirocco

• Flessibilità gestita - rivolta a richieste normali e urgenti
• Lo staff interno e formato e l'equipaggiamento di proprietà garantiscono l'autosufficienza
• Il "Tempo per la riparazione" consiste in ore e non in giorni
• Un improvviso e temporaneo aumento della domanda di capacità può essere facilemente gestito
• Evita costi non necessari



Ma questo è vero per tutto l’anno, non solo durante il periodo di chiusura dell’impianto. Il sistema a fibre soffiate è usato per fornire al sito sicurezza e videocamere, comunicazione dati, monitoraggio e misurazioni utilizzando unità che possono essere tenute in mano, e sarà esteso per coprire il traffico voce utilizzando telefoni IP.“Il sistema Sirocco ci ha anche aiutato a gestire i nostri budget e le tempistiche in cui possiamo lavorare”. Per esempio, alcuni dei contractors che utilizzavamo avrebbero avuto un giorno di viaggio fino all’impianto, sistemazione per la notte ed un giorno di viaggio per tornare indietro. Inoltre, poichè queste Società hanno anche altri clienti, il lavoro avrebbe dovuto essere programmmato con 4-6 settimane d’anticipo. Con Sirocco, i tempi di programmazione possono essere abbreviati, ed i costi possono essere molto più bassi. Tipicamente ci sono una dozzina di progetti di fibre soffiate in movimento allo stesso tempo per estendere, sviluppare ed introdurre controlli avanzati, e per migliorare la rete attuale.I tubetti Sirocco sono principalmente ad installazione diretta, posizionati all’interno di un condotto di 100mm che fornisce la necessaria protezione contro lo schiacciamento e la “separazione” da ogni contaminazione da parte di idrocarburi. Per esempio, nel collegamento agli alloggiamenti, è utilizzato un cavo a 19 tubetti, per poi diminuire a 7 tubetti. Con un’ampia gamma di opzioni di tubetti ed unità di fibre, sono in grado di sviluppare la loro rete per adattarsi ai loro bisogni attuali, sapendo che i loro bisogni futuri non saranno compromessi. Anche la scelta di un condotto di 100mm lascia loro spazio di aggiungere altri tubi se e quando necessario. Poichè alcuni dei tubi possono essere posati per mesi o anni prima che vengano soffiate le fibre, il Sirocco Tube Integrity & Length Tester (STILT) è inestimabile per controllare il percorso prima che vengano soffiate le fibre.“Sirocco ha fatto una grossa differenza nel modo in cui possiamo gestire la nostra rete e rispondere sia a normali richieste che a cambiamenti urgenti” conclude l’Ingegnere per le Infrastrutture, “il beneficio chiave per noi è quindi la flessibilità”.
Mappa del Sito  |  Informazioni Legali  |  Dati Sociali  |  Copyright © 2012 All rights reserved. Last Revised Date: 25 03 2010