Domande frequenti
Quando un cliente valuta l'introduzione del sistema in fibra soffiata Sirocco
in una rete esistente, o quando si affrontano le prime fasi di applicazione di un sistema Sirocco,
possono emergere diverse domande. Qui di seguito è fornita una risposta alle domande più
frequenti:
•
Si possono introdurre più unità a fibre soffiate in uno stesso tubo?
In ogni tubo è preferibile installare una sola unità a fibre soffiate. Se è richiesta una
maggiore capacità di fibre e non sono disponibili altri tubi nello stesso percorso, rimuovere
l'unità esistente e sostituirla con una contenente un maggior numero di fibre. Prima di soffiare
un'unità nell'ultimo tubo restante, valutare se la soluzione prefigurata rischi di limitare la
capacità futura e se consenta una strategia pianificata per il superamento di tale limitazione, ad
esempio l'installazione di un'unità con un maggior numero di fibre nel tubo finale.
•
Qual è la distanza di "soffiaggio" tipica di ogni unità?
La distanza a cui può essere soffiata un'unità dipende dalla topologia del percorso del tubo,
dalle dimensioni dell'unità, dall'attrezzatura di soffiaggio utilizzata e dalla qualità del
rivestimento interno a basso attrito del tubo. In alcuni casi, anche le condizioni climatiche
possono influire sulla distanza di soffiaggio. Il sistema Sirocco® è stato rigorosamente testato in
diverse condizioni climatiche e le distanze di soffiaggio tipiche sono riportate nelle schede
tecniche dei prodotti. Un altro fattore essenziale è la preparazione tecnica dell'installatore, che
deve aver seguito il necessario corso di formazione di Prysmian per garantire che il prodotto
installato produca prestazioni ottimali.
•
Come si installano le unità in fibra soffiata?
Le unità in fibra soffiata vengono installate usando le apposite attrezzature Sirocco®. La
metodologia di installazione può essere appresa frequentando i corsi di formazione sul sistema
Sirocco® organizzati sia in Gran Bretagna che in altri paesi (su richiesta). In alternativa, è
possibile rivolgersi a uno degli installatori approvati, che possiedono la preparazione,
l'esperienza e le attrezzature necessarie per eseguire la procedura di installazione.
•
Quali dimensioni devono avere i tubi?
Il tubo standard da 5 mm è adatto per tutte le applicazioni e permette l'installazione di tutte
le unità a fibra soffiata Sirocco®. Il tubo da 3 mm viene usato per applicazioni a breve distanza e
supporta solo le unità a 2 e 4 fibre. Nella scelta della dimensione e del numero dei tubi occorre
considerare le possibili esigenze future.
•
È possibile collegare un tubo a un altro di dimensione diversa?
I tubi da 3, 5 o 8 mm possono essere interconnessi con gli appositi riduttori. In questo modo è
possibile installare tubi di dimensioni differenti con una riduzione minima delle prestazioni.
Tuttavia, l'installazione della fibra soffiata dovrebbe sempre iniziare dai tubi di diametro
superiore e proseguire con quelli di dimensione più ridotta.
•
Per quali applicazioni può essere usata questa gamma di prodotti?
La gamma di prodotti viene usata in molti tipi di applicazioni, dalle reti di accesso
metropolitane alle reti d'utente. Alcuni tipici esempi di installazione includono collegamenti ai
siti dei clienti, installazioni FTTH, reti di campus, WAN, LAN, strutture militari, ecc.
•
In quali condizioni climatiche è possibile installare i prodotti?
I sistemi Sirocco sono stati installati con successo in Australia, in Sudafrica, in Scandinavia
e nell'Asia sudorientale. Sommando a questi luoghi le numerose installazioni europee, si può
affermare che il sistema si presti a qualunque tipo di condizione climatica.
•
Se occorre aumentare la capacità, è possibile estrarre un'unità e sostituirla con un'altra?
Tutte le unità in fibra soffiata Sirocco possono essere facilmente "aspirate" dal tubo e
conservate per usi futuri. Al posto dell'unità estratta è possibile installarne una nuova.
•
Le unità a fibra soffiata rimosse da un'installazione possono essere riutilizzate?
Tutte le unità estratte da un'installazione possono essere riutilizzate, subito o in un momento
successivo, purché si rispettino i requisiti di conservazione e le unità non vengano danneggiate
durante la rimozione dal tubo. Naturalmente occorre tener conto della lunghezza del secondo
percorso (che non deve superare quella del percorso originario).
•
È disponibile un servizio di progettazione/pianificazione della rete?
Prysmian e i suoi partner nella distribuzione del sistema Sirocco possono fornire una serie di
indicazioni preliminari per l'inizio del processo di pianificazione. In particolare, possono
fornire indicazioni utili sulla topologia ottimale dei tubi e sulle opzioni di connessione
disponibili.
•
È possibile risparmiare usando la fibra soffiata?
Il risparmio principale è legato al rinvio dei costi della fibra rispetto all'implementazione
iniziale della rete. L'installazione di tubi vuoti e il rinvio dell'installazione delle fibre al
momento in cui saranno richieste permette di adottare una strategia di implementazione della rete
estremamente flessibile e "leggera". Inoltre, la fibra soffiata Sirocco può essere installata in
una tubazione esterna e, da qui, transitare nella tubazione interna di un edificio fino al punto di
presentazione interno. Il soffiaggio diretto dall'esterno all'interno elimina la necessità di
creare una giunzione all'ingresso dell'edificio (i tubi esterni e quelli interni vengono
semplicemente collegati con appositi giunti ermetici).
•
È richiesta una licenza di BT per installare i prodotti?
No, Prysmian detiene tutte le licenze di BT necessarie ed è autorizzata a trasferire tali
diritti di licenza ai clienti per l'installazione dei prodotti Sirocco® mediante le attrezzature di
installazione Sirocco®.
•
Dove si possono acquistare i prodotti in fibra soffiata e le relative attrezzature di
installazione?
Prysmian è presente in tutto il mondo e tutti i prodotti Sirocco® possono essere acquistati
presso il rappresentante più vicino. I prodotti sono inoltre disponibili presso i partner di
distribuzione della gamma Sirocco (maggiori informazioni su richiesta).
•
Sirocco è un nuovo prodotto?
No, Sirocco è un nuovo nome che designa l'intera gamma di prodotti in fibra soffiata prodotta
da Prysmian negli ultimi dieci anni. Si tratta perciò di prodotti consolidati basati su una
tecnologia matura.
•
Sono disponibili corsi di formazione presso i clienti?
La struttura di formazione è situata presso lo stabilimento di produzione Prysmian di
Bishopstoke, vicino a Southampton. Tuttavia, tenendo conto delle possibili difficoltà di
trasferimento di alcuni clienti, in particolare per i residenti all'estero, Prysmian è disponibile
a organizzare corsi di formazione sul posto.
|