Servizi professionaliIl principio alla base del sistema Sirocco è semplice: le unità di fibra
vengono "soffiate" in un tubo mediante aria compressa. Per sfruttare al meglio questo principio,
dalla pianificazione della struttura e della configurazione della rete fino alla messa in opera e
al regolare esercizio, è necessario comprendere esattamente il funzionamento della tecnologia. Una
parte di queste informazioni può essere acquisita mediante i corsi di formazione tenuti da
Prysmian. Informazioni più approfondite possono essere ottenute contattando direttamente Prysmian,
la quale potrà formulare un preventivo per la gamma di servizi richiesta. I servizi disponibili
includono:
Consulenza per la pianificazione
Il sistema Sirocco offre un metodo semplice ed efficiente per riconfigurare o
aggiornare la rete in risposta all'oscillazione della domanda, ma risulta particolarmente
conveniente se utilizzato sin dalle fasi iniziali della configurazione. Si tratti di creare una
rete di tubi graduata (19 12 7 4 2 1) o una distribuzione a 4, 2 o 1 tubo, oppure di posizionare le
unità di distribuzione dei tubi, è possibile installare un'unità soffiata a 8 fibre e derivare o
installare unità con numeri di fibre inferiori da un punto centrale. Esaminando le diverse
implicazioni sin dalle fasi iniziali è possibile ridurre i costi successivi e ottimizzare la durata
dell'installazione.
In collaborazione con i partner, Prysmian può fornire servizi di consulenza per
l'installazione del sistema Sirocco più appropriato e per la sua integrazione con la rete
esistente. Per maggiori informazioni, contattate Prysmian.
Formazione
L'utilizzo delle attrezzature di posa delle fibre soffiate Sirocco richiede
un'adeguata formazione dell'installatore. Oltre a rappresentare un requisito legale, previsto dal
contratto di licenza di Prysmian con British Telecom, un'adeguata formazione è fondamentale per la
corretta ed efficiente installazione e applicazione del sistema Sirocco. I corsi di formazione sul
sistema Sirocco sono organizzati da Prysmian e da un insieme di società e agenti partner
opportunamente istruiti e qualificati.
Corso di formazione di base sul sistema Sirocco (1 giorno).
Questo corso di formazione viene offerto da Prysmian in Gran Bretagna, presso
un'apposita struttura nelle vicinanze di Southampton.
Supporto per l'installazione
La formazione degli installatori del sistema Sirocco è un requisito
essenziale non solo per la licenza ma, soprattutto, per la corretta installazione del prodotto.
Tuttavia, per una maggiore tranquillità dei clienti (sia utenti finali che installatori), Prysmian
offre una serie di servizi di supporto che variano dal sopralluogo in caso di problemi alla
supervisione dell'installazione.
Sono ormai numerosi gli installatori che hanno seguito il programma di formazione sul sistema
Sirocco ed altri si aggiungeranno in futuro, anche grazie all'ausilio delle società partner che
hanno istituito propri programmi di formazione approvati da Prysmian. Prysmian offre servizi sia
agli utenti finali interessati a individuare una risorsa adatta, sia agli installatori che
desiderino ricevere un'assistenza di livello superiore. Per maggiori informazioni,
contattateci .
|